This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:具有恒流源的直流/直流转换器

Guru**** 2529400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM25117, LM5190, LM5190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523597/lm25117-dc-dc-converter-with-constant-current-source

零件号:LM25117
Thread 中讨论的其他器件:LM5117LM5190LM5190-Q1

工具/软件:

我需要一个输入电压为 24VDC、输出电压范围为 8-14VDC、输出恒定电流范围为 8-14A 的直流/直流转换器。 因此我需要可调恒流或可选电压源。 我认为 LM25117/LM5117 是这种设计的不错选择、但我也会考虑使用其他推荐的器件。 由于我不确定如何支持可调节电流/电压源、有人能提供参考原理图或应用手册来提供帮助吗?
THX、  
Jeff Boyer
Tekmagic
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyer  

    请考虑 LM (2) 5190 (-Q1)  https://www.ti.com/product/LM5190-Q1 。 该器件提供 CC-CV 功能。  

    VOUT 可通过控制 VOUT FEEDBACK 进行动态编程。  恒定电流目标可通过控制 ISET 引脚电压进行编程。  

    遗憾的是、没有参考设计。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EL、

    直流 — 直流 CC/CV 的目的是为池氯加热器系统供电

    由于氯化炉使用电解将氯化钠分离成一种可使用的氯形式,为了优化控制和效率,我希望有一个可编程选项,即为氯化炉提供 8-14VDC 范围内的 CV 或 8-12A 范围内的 CC。 换句话说、我需要能够手动或以编程方式将直流/直流转换器的模式选择为 CV 或 CC、并选择它们的工作值。 因此、在这种情况下、CC 模式不仅用于保护过大的负载电流、还可用于连续运行以提供恒定电流、其中 Vout 成为基于负载电阻而不是电流的可变电流。

     LM (2) 5190 (-Q1) 是否可以提供此功能 ?如果可以、您能否提供一些帮助、帮助确保按上述所述正确配置电路?

    THX、

    Jeff Boyer

    TekMagic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我建议您购买 LM5190 EVM 并在工作台上检查您的想法。  

    如果通过下拉 IMON 引脚使 CC 模式电流限制目标变得非常高 (~ 16A)、则转换器将在正常条件下在 CV 模式下工作。 使可变 VOUT 电路在 8V 至~ 18V 范围内工作、然后使用此 18V 设置作为 OVP。  

    如果通过下拉 FB 引脚使 CV 模式调节目标变得非常高 (~ 18V)、则转换器将在正常条件下在 CC 模式下工作。  使 可变 IOUT 电路 在 8A 至~ 16A 的范围内工作、然后使用该 16A 设置作为 OCP。  

    从仅 CV 转换到仅 CC 或从仅 CC 转换到仅 CV 期间会出现干扰。 您必须  在工作台上检查该转换性能。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我购买了 EVM 板、可以试一下...

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EL、在与我们的产品团队回顾了最新需求后、一些要求发生了变化、我还有几个问题。

    要求变更。

     现在、CV 的产品要求的理想范围是 5–24 VDC、CC 的电流范围是 0.5–10。 希望这或类似的情况仍然可以通过 FB 和 IMON 电阻器的正确比率实现。

    问题

    您如何在您的声明“使可变 VOUT 电路在 8V 至~ 18V 范围内工作、然后将此 18V 设置用作 OVP“中得出 8V 至 18V 的结果?

    您是如何在您的陈述中得出 8A 至 16A 的-“使 可变 IOUT 电路 在 8A 至~ 16A 范围内工作、然后使用该 16A 设置作为 OCP “?

    您如何/在哪里获得电流和电压数字?

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyer  

    1) 当时约为 18V。 我认为 18V 足够高、因此当 VOUT 调节目标为 14V 时不会触发 OVP。  

    2、大概是  16A。  我认为 16A 足够高、因此当 IOUT 限制 为 12A 时不会触发 OCP。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EL、我还没有在工作台上尝试评估单元、但我应该能够使用 Tina 来仿真 LM5190 吗?

    在上面、您也会说“如果通过下拉 FB 引脚使 CV 模式调节目标变得非常高 (~ 18V)、转换器将在正常条件下以 CC 模式工作“。 但根据规格、如果将 FB 连接到 GND、Vout 将变为 5V。 那么、下拉 FB 引脚如何将转换器置于 CC 模式呢? 下拉时、究竟是使用 FB 和 IMON 引脚做什么?

    您能否提供足够多的原理图、以便清楚地了解如何连接 FB 和 IMON?

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Royer  

    现在可在 TI.com 上获取 PSpice(而非 TINA)模型。  

    如果 FB 引脚在初始上电期间接地、则 VOUT 调节目标编程为 5V。  

    我想您可以像这样使用 MOSFET 开关来下拉引脚。 此处未显示反馈电阻分压器和 IMON 元件。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EL、我不理解 LM5190-Q1 规格在第 6.3.9 节中的含义、指出“可以通过连接并联电阻大于 5.0kΩ 的外部反馈分压电阻器来调整输出稳压目标“。  LM5190 快速入门设计的 TI xlsm 文件违反了这一声明、推荐了我选择的所有 Vout 值始终小于 5K 的 RFBB 和 RFBT。 例如、如果我选择 23V 的 Vout、则电子表格建议 RFBT = 100K 和 3.6K 的 RFBB。 这些值对于 23V 的 Vout 是正确的、但同时这些值远小于 5K、不如 5K、因为 LM5190 规格似乎需要这样做。  

    我在这里遗漏了什么?

    THX

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyer  

    • 填充并联电阻大于 5kΩ 的反馈电阻分压器:该器件将在初始通电期间被编程为“可调节输出“ ,然后您可以通过调整反馈分压器比率在初始通电后动态地对输出调节目标进行编程。   
    • 将 FB 接地:该器件将在 初始 通电期间编程为固定 5V 输出。 您不能在此配置中调整 VOUT。  
    • 将 FB 连接至 VCC:该器件将在初始通电期间编程为固定 12V 输出。 您不能在此配置中调整 VOUT。   

    在计算器电子表格中、RFBT 是一个“用户输入“。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我没有将 FB 连接到 AGND 或 VCC、并且 RFBT 和 RFBB 的并联组合小于 5K、会发生什么情况呢? 换句话说、如果我使用 100K 的 RFBT 和 3.6K 的 RFBB 来获得 23V 的 Vout(并联小于 5K)、这是否意味着我在初始化后不能改变 R 比率、如果我这样做会发生什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望 RFBT 和 RFBB 尽可能低以获得 23V 输出、这样我就可以使用更便宜的数字电位计和 100K(数字电位计的值)、而 3.6K 则可以为我做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyer

    那么、如果我没有将 FB 连接到 AGND 或 VCC、并且 RFBT 和 RFBB 的并联组合小于 5K、会发生什么情况呢? ==>未定义。 它可以是这三个选项中的任何一个。   

    请使用 RFBT>140 –150kΩ。 请在 G72 处输入 150。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    El、“请在 G72 输入 150 “是什么意思?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、IMON 应提供一种测量 Iout 的方法。 我在 LM5190 规格中没有看到调节率。 那么 Vimon 与 Iout 的比率是多少? THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISET 也是如此。 ISET 的目的是允许我设置 I_CC out。 因此、我需要 V_ISET 与 I_CC 之比。 您能提供吗? THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EL、LM5190 规范的第一页说明器件可以执行以下 3 项操作-

    电流监控和恒流特性项目符号下

    1–与输出电流成正比的模拟电压 (IMON)

    2–可编程平均输出电流限制 (ILIM)

    3–动态平均输出电流限制 (ISET)

    我想做所有 3 件事、但规格未能提供足够的信息、以便我继续完成任务。 可以帮帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyer

    请在 Excel 计算器文件中的单元格编号 G72 处键入“150"。“。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyer  

    请使用数据表第 20 页上的 eq (9)。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyer  

    请使用 eq (9)。 IEA GM 将负输入引脚调节为 V (ISET) 或 V (Iref1)、以较低者为准

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyer  

    请阅读  

    6.3.11 电感器电流检测 (ISNS+、VOUT)
    6.3.13 电流监测器、可编程电流限制和电流环路误差放大器 (IMON/ILIM、ISET)
    6.3.14 双环路架构

    不同温度和湿度信息。 然后、请让我逐一回答您的问题。 我可以逐一回答您的问题。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    El、我使用 LTspice 对 LM5190-Q1 设计进行仿真、因为 PSpice 似乎太慢了。 如果我签署了 NDA、TI 是否可以提供我可以与 LTspice 配合使用的 SPICE 模型? THX。 我的电子邮件地址是 Jeff.b@tekmagic.net

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyer  

    如果您想获得 TI 提供的 NDA 要求材料、请联系您当地的 FAE。 请通过您当地的 FAE 电子邮件与我联系。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多问题。 我尝试设计 LM5190 的交流补偿、并使用 LM5190 的快速入门计算器、并将其与采用同步 CMC 降压拓扑的功率级设计器设置进行比较。 但是、当我为两种设计工具设置的设置几乎相同时、会得到不同的结果。 快速入门中给出了 Rcomp、CHF 和 Ccomp 的值、这些值与 PS 设计器有很大不同、环路增益和相位也是如此。 即使将建议值从快速入门插入 PS 设计(反之亦然)、也无法获得相同的环路响应。 如果两种工具都正常工作、它们应提供类似的结果... 对吗? 那么我到底在做什么? 哪种工具应能提供最佳结果? THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、在功率级设计器中、还为 II 型设置了补偿网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为网络实际上应该是 II 型跨导、但我尝试了 II 型和跨导型、没有太大差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyer  

    还请尝试使用位于该产品文件夹 https://www.ti.com/product/LM5190-Q1 底部的 LM5190 WEBENCH。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boyer

    您是否尝试过 WEBENCH 并找出了差异的原因?

    - EL