This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H:UCC28C56H 反激式转换器的设计问题(85–1000V 输入、25V/80W 输出)

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H, UCC28C56H-Q1, TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555015/ucc28c56h-design-questions-on-ucc28c56h-flyback-converter-85-1000v-input-25v-80w-output

器件型号:UCC28C56H
主题中讨论的其他器件:TIDA-01505

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我选择了 UCC28C56H 控制器、并一直使用执行设计计算 UCC28C56H-Q1 作为参考设计、我的要求非常接近。 请你澄清以下几点。

应用规格:

  • 输入电压:85–1000 VDC

  • 输出电压:25 V / 80 W

  • 开关频率:40kHz

  • 计算值:LM = 600 µH、匝数比= 12.5:1 (NP:NS::75:6) 辅助绕组= 5 匝、Rsense = 0.35Ω、次级峰值电流≈35A

问题:

  1. 由于输入范围相似、我可以直接使用数据表应用手册中的 HV 启动电路吗? 应该降低 R5 来调节启动电流? 此外、因为 D9 显示为 18V 齐纳二极管(低于 UVLO_ON)、最好选择 19V 或 20V 齐纳二极管以避免过早钳位吗?

  2. 我努力进行的计算 斜坡补偿 电流滤波 、和 前沿消隐 。 数据表第 9.2.2.13 节提供了一般性指导、但没有明确的推导。 您能否提供更详细的设计公式或示例?

  3. 同样的不确定性也适用于 软启动参数 —您能建议如何计算这些值吗?

  4. 计算出的次级峰值电流为~35A。由于具有此额定值的肖特基二极管变得昂贵、因此使用是否可行 10A 肖特基二极管 一方 Ifsm > 100A 、是否考虑到脉冲电流曲线?

非常感谢您的指导。 请告诉我,我是否需要进一步的细节。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjesh:

    感谢您的联系。 我将在本周结束时回复您。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    谢谢你。 我很期待这件事

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjesh:

    由于输入范围相似、我是否可以直接使用数据表应用手册中的 HV 启动电路? 应该降低 R5 来调节启动电流? 此外、因为 D9 显示为 18V 齐纳二极管(低于 UVLO_ON)、最好选择 19V 或 20V 齐纳二极管以避免过早钳位吗?

    可以使它们保持不变。

    [报价 userid=“659924" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555015/ucc28c56h-design-questions-on-ucc28c56h-flyback-converter-85-1000v-input-25v-80w-output
    • 我努力进行的计算 斜坡补偿 电流滤波 、和 前沿消隐 。 数据表第 9.2.2.13 节提供了一般性指导、但没有明确的推导。 您能否提供更详细的设计公式或示例?

    • 同样的不确定性也适用于 软启动参数 —您能建议如何计算这些值吗?

    [/报价]

    您可以将其用作参考:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudt5b/tidudt5b.pdf?ts = 1755717656002&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-01505

    来自我们的参考设计 TIDA-01505。

    我计算出的次级峰值电流为~35A。由于具有此额定值的肖特基二极管变得昂贵、因此可以使用 10A 肖特基二极管 一方 Ifsm > 100A 、给定脉冲当前配置文件?

    平均秒电流是多少? 二极管额定值必须确保其至少具有额定值、才能处理这么大的电流。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    感谢您的回答。 我还有几个未决问题、希望您做出澄清:

    1. 为什么 D9 被选为 18V? 这不会导致过早钳位吗?

    2. R5 在 HV 启动电路中的确切作用是什么?

    3. 您分享的参考设计仅展示斜率补偿、而不展示电流滤波或前沿消隐电路。 应如何计算这些值?

    期待您的见解。

    此致、
    Manjesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manjesh:

    为什么选择 D9 为 18V? 这不会导致过早钳位吗?

    编号 它实际上与 22V 齐纳二极管结合使用。

    R5 在 HV 启动电路中的确切作用是什么?

    Q1 和 2 的答案可在以下文档中找到:

    https://www.ti.com/lit/an/sluaal3/sluaal3.pdf?ts = 1755637388728&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fds%252Fsymlink%252Fucc28c56h-q1.pdf%253Fts%253D1755619160432%2526ref_url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ti.com%25252Fproduct%25252FUCC28C56H-Q1

    您分享的参考设计仅显示斜率补偿、但不显示电流滤波或前沿消隐电路。 应如何计算这些值?

    LEB 和电流滤波只是一个额外的 RC 滤波器、它添加一个 RC 时间常数、可在 CS 上出现尖峰时发挥抗尖峰脉冲滤波器的作用、不会错误触发过流。

    https://www.ti.com/lit/an/slua125/slua125.pdf?ts = 1755790780725&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Pratik A.