This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:配置 VSYS 电压阈值

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555084/bq24195l-configuring-of-vsys-voltage-thresholds

器件型号:BQ24195L


工具/软件:

大家好!

希望有人确认 BQ24195L 充电器 IC 所需的配置才能实现特定功能。 仔细阅读 DS 并查看了参考原理图后、我对于如何将 VSYS 设置为所需电压仍然不确定。

我知道 BQ24195L 支持最低电压电平 (SYS_MIN[2:0])、但我的问题更多地与限制 VSYS 的上限值有关。 这是使用 VREG[5:0]值(充电电压限制) 或 VINDPM[3:0]值(输入电压限制)实现的。

我的目标是实现 5V (VBUS)>3.6V 的稳压电压、并在移除 VBUS 后让锂离子电池接管电源路径电源(当然,如果存在)。 但是、连接到 VSYS 的各种器件只有额定电压为 4.1V 的 VMAX、我希望确保 即使存在 5V VBUS 电源、BQ24195L 也不会提供超过此值的电压。

提前感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据下面的规格、VSYS 最高可达 VBAT+150mV。

    在 d/s 的 8.3.2.1 窄 VDC 架构中、当电池低于最小系统电压设置时、BATFET 以线性模式(LDO 模式)运行、系统比最小系统电压设置高 150mV。 当电池电压上升到高于最小系统电压时、BATFET 将完全导通、系统和电池之间的电压差为 BATFET 的 VDS

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您的答复。

    接下来、如何管理'VBAT'上限阈值? 该值是保存在 VREG[5:0]寄存器中、还是保存在 VINDPM[3:0]寄存器中?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    当 VREG[5:0]设置为 4.2V 时、最大 VSYS 通常高达 4.35V。

    谢谢、

    Ning