工具/软件:
大家好!
希望有人确认 BQ24195L 充电器 IC 所需的配置才能实现特定功能。 仔细阅读 DS 并查看了参考原理图后、我对于如何将 VSYS 设置为所需电压仍然不确定。
我知道 BQ24195L 支持最低电压电平 (SYS_MIN[2:0])、但我的问题更多地与限制 VSYS 的上限值有关。 这是使用 VREG[5:0]值(充电电压限制) 或 VINDPM[3:0]值(输入电压限制)实现的。
我的目标是实现 5V (VBUS)>3.6V 的稳压电压、并在移除 VBUS 后让锂离子电池接管电源路径电源(当然,如果存在)。 但是、连接到 VSYS 的各种器件只有额定电压为 4.1V 的 VMAX、我希望确保 即使存在 5V VBUS 电源、BQ24195L 也不会提供超过此值的电压。
提前感谢大家。