This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65313-Q1:TPS65313-Q1:降压、降压、降压、降压、降压、升压、定制电路板不进行开关操作

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65313-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549964/tps65313-q1-tps65313-q1-no-output-on-buck1-buck2-boost-custom-board-not-switching

器件型号:TPS65313-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我想问一个有关 TPS65313-Q1 的后续问题、我计划在设计中将它用作 PMIC。

之前、我怀疑是仅向 WAKE 引脚提供 5V 电压引起的问题、但我后来修订了电路、以确保 WAKE 引脚接收到大约 11.5V 电压(通过示波器测得)。 尽管如此、我仍然没有观察到 Buck1、Buck2 或升压转换器的任何输出、即没有 3.3V、1.2V 或 5V 输出。

我根据 EVM 套件数据表中提供的原理图设计了我的定制电路板。 但是、我不确定稳压器为何不开启。

根据我所能说的、boot1 输出端似乎没有开关活动、我无法确定出现此行为的原因。

由于我不打算使用任何外部电源、I ConnectedExt_Vsen1Ext_Vsen2Extsup GND—正如 EVM 中所示、当这些功能未使用时。 但是、此设置仍然不会产生任何输出电压、并且我也没有观察到 VREG 引脚上的任何波形。

我非常感谢您对确定可能出现的问题给予的支持。
我将附上我的原理图供您参考。

请注意、此设置仅用于测试功率输出、因此 MCU 未连接到电路板。
SPI 通信也未连接。
引脚 7 至 11 以及所有与 SPI 相关的引脚都保持未连接状态。

如前所述、我紧密参考 TPS65313-Q1 EVM 套件设计了原理图。
它应与 EVM 几乎相同。
如果在我的实施中有任何不正确或缺失的地方、我将非常感谢您的建议或建议。

非常感谢您的帮助。

此致、
Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还 为 AVIN 引脚提供 12V 电压、但 VREG 输出保持为 0V 、即使在内部 LDO 应处于活动状态的条件下也是如此。
    我还尝试了 为 EXTSUP 引脚提供 5V 电压、但 VREG 输出仍然不出现。

    这似乎是阻止器件正常加电的核心问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    这里使用什么 OPN?

    我需要检查一下、然后再回到您那里。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque、


    这里使用的 OPN O31310QRWGRQ1

    此致、
    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    感谢您的更新。 我很快就会回来。  

    此致、

    Ishtiaque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque、

    感谢您的快速答复

    我正在争取你的答复

    此致、
    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    在查看原理图时、在 EVM 原理图中、开关上的二极管未组装。  您能检查一下并尝试取消填充这些内容吗?  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已经确认、二极管未安装在我制造的电路板上、如 EVM 上的 DNP 所示。 二极管未组装、但在这些条件下、不会输出电压。

    此致、
    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    感谢您的确认。  我需要仔细研究一下、明天由星期五回复您。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 ! “我不会介意的。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    很抱歉耽误你的时间。 我无法弄清楚导致无法通电的原因或缺失的原因。  

    1. 您是否尝试过换用另一个样本?
      1. 看看这是否有类似的问题。
    2. 您是否检查过这是否可能是焊接问题、如果器件未正确焊接到电路板上、会出于某种原因。  
    3. 另一个是、您已选中在 PMIC EVM 上填充同一器件、例如、如果您碰巧使用了 EVM。
      1. 这样可以吗?

    此致、

    Ishtiaque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque

    我总共制作了四块导板、由于所有四块板都具有相同的电路、因此它们都不会输出任何电压。

    所有电路板上似乎都出现了同样的问题。

    我们尚未检查是否存在焊接问题。 (我们将进一步检查以确定。)

    您是说我们应该从制造的电路板上移除 PMIC 并用 EVM 中的 PMIC 替换它吗? 我们将尝试此操作。

    我尚未尝试将 TPS65313-Q1 从我们制造的电路板安装到 EVM TPS65313-Q1 上。

    我将继续执行这些附加步骤、并返回给您以更新。

    此致、
    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    在查看原理图并与 EVM 进行比较后、我发现存在以下差异。  

    1. Ext_Vsense 1 和  EVM 1 在您的原理图中接地、而在 Ext_Vsense 原理图中、这些引脚通过电压电阻分压器从 VIO 提供 0.8V 电压。   

    2.原理图中的 EXT_SUP 似乎连接到 GND。 该电阻器应连接到 Ext_sup 5V、但我认为、就我可以阅读您的原理图而言、R27 似乎是 NC。 如果是这种情况、那么我认为根据 EVM 原理图、应该组装这个电阻、R28 应为 NC。  

    此致、

    Ishtiaque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ishtiaque、

    根据数据表、对于 Ext_Vsense 1. Ext_Vsense 2. 、和 Ext_Sup 引脚、如果未使用、则应将其接地。 我已从数据表中确认、如果是 Ext_Sup 未使用电源、内部 LDO 由进行配置 AVIN 要生成的输入电压 VREG 。 因为我的意图不是使用 Ext_Sup 5V 、我认为将其连接到 GND 是正确的。

    对于 EVM、它还可以在内部运行、即使没有电源 Ext_Sup 5V 。 因此,似乎是这样 Ext_Sup 当前不相关。 是否必须对使用外部电源 Ext_Sup

    此外、对于原型板、我已经向施加了 5V 电压 Ext_Sup 、但症状保持不变—未观察到电压输出。

    此致、
    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    因为您使用相同的 OPN ( O31310QRWGRQ1 ) 正如在 EVM 上使用的那样、因此您需要提供这些外部检测电压 、因为它可能导致在器件 NVM 中、这两个 EXTERNAL_VSENSE 引脚被配置为监控电压、如果您不提供、器件可能会被视为故障且不通电。 如果您不在应用中使用、则可能需要在退出的 NVM 中修改这些设置或申请自定义 OPN、然后可以根据您的应用用例对其进行重新编程。  

    根据我的理解,上述两件事都是必要的。 由于您正在完全复制 EVM 设计、因此需要按照 EVM 说明进行 PMIC 上电、这并没有什么帮助。  

    此致、

    Ishtiaque