工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我想问一个有关 TPS65313-Q1 的后续问题、我计划在设计中将它用作 PMIC。
之前、我怀疑是仅向 WAKE 引脚提供 5V 电压引起的问题、但我后来修订了电路、以确保 WAKE 引脚接收到大约 11.5V 电压(通过示波器测得)。 尽管如此、我仍然没有观察到 Buck1、Buck2 或升压转换器的任何输出、即没有 3.3V、1.2V 或 5V 输出。
我根据 EVM 套件数据表中提供的原理图设计了我的定制电路板。 但是、我不确定稳压器为何不开启。
根据我所能说的、boot1 输出端似乎没有开关活动、我无法确定出现此行为的原因。
由于我不打算使用任何外部电源、I ConnectedExt_Vsen1、Ext_Vsen2和Extsup GND—正如 EVM 中所示、当这些功能未使用时。 但是、此设置仍然不会产生任何输出电压、并且我也没有观察到 VREG 引脚上的任何波形。
我非常感谢您对确定可能出现的问题给予的支持。
我将附上我的原理图供您参考。
请注意、此设置仅用于测试功率输出、因此 MCU 未连接到电路板。
SPI 通信也未连接。
引脚 7 至 11 以及所有与 SPI 相关的引脚都保持未连接状态。
如前所述、我紧密参考 TPS65313-Q1 EVM 套件设计了原理图。
它应与 EVM 几乎相同。
如果在我的实施中有任何不正确或缺失的地方、我将非常感谢您的建议或建议。
非常感谢您的帮助。
此致、 
Lee