This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:申请适用于 24V 电池短路应用的 TPS25940LQRVCRQ1 的替代产品

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555264/tps25940-request-for-alternative-to-tps25940lqrvcrq1-for-24v-short-to-battery-application

器件型号:TPS25940


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们目前正在评估 TPS25940LQRVCRQ1 适合在中使用 GMSL POC 中的 12V 汽车系统 、主要用于 电池短路保护

请告知您是否有 TI 推荐的替代器件:

  • 汽车级 符合 AEC-Q100 标准 )

  • 适合 系统设计的注意事项 、主要用于 高达 32V 的电池短路保护

如果有适用于此用例的较新或更多器件、请将您的建议选项与任何相关应用手册一起分享。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith:

    我要为此添加我的同事。 大多数情况下、我们需要关注 TI 的高侧开关产品系列。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gupta:

    我发现 LM76202 能够满足要求

    谢谢

    Smith