请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25940工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我们目前正在评估 TPS25940LQRVCRQ1 适合在中使用 GMSL POC 中的 12V 汽车系统 、主要用于 电池短路保护 。
请告知您是否有 TI 推荐的替代器件:
-
汽车级 符合 AEC-Q100 标准 )
-
适合 系统设计的注意事项 、主要用于 高达 32V 的电池短路保护
如果有适用于此用例的较新或更多器件、请将您的建议选项与任何相关应用手册一起分享。
感谢您的支持。