工具/软件:
您好、
我使用 TPS92610Q 单通道 IC 实现尾 LED 功能。 当诊断检测到单个 2mA 短路或开路时、IC 会生成 LED 重试电流、从而导致 LED 以极低的强度调光。
如何解决此重试电流问题。
此致、
Tanvir
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我使用 TPS92610Q 单通道 IC 实现尾 LED 功能。 当诊断检测到单个 2mA 短路或开路时、IC 会生成 LED 重试电流、从而导致 LED 以极低的强度调光。
如何解决此重试电流问题。
此致、
Tanvir
您好 Tanvir、
如果将 MCU 连接到器件、则可以使用软件来实现所需的功能。 重试电流在内部是固定的、可通过将 EN 信号拉低或关断器件来禁用。 如果 FAULT 信号和 EN 信号由外部 MCU 监控、则可以使用软件将 FAULT 拉至低电平时将 EN 信号拉至低电平。 您必须将 EN 信号拉至高电平以再次检查故障、或尝试使用自动恢复功能。 如果没有外部 MCU、那么我们需要进一步讨论原理图。
此致、
Nicholas Alexander
您好 Tanvir、
我一直在测试电路的不同配置、并可能找到使用逻辑的解决方案。 I 首先、通过使用从 FAULT 到 EN 和 DIAGEN 的二极管来测试、看看其中是否有二极管会消除重试电流、但无法阻止电流流动。 当故障桥接到 EN 或 DIAGEN 时、它会在低电平脉冲下持续大约 10 微秒、然后变为高电平 100 微秒、然后在脉冲中输出 LED 上的全电流。
我为这款器件提供了一种基于逻辑的解决方案、可在为器件供电时启用器件、并在故障拉低时关断器件。

电源电压范围为 9V 至 16V 的 PSpice 瞬态仿真适用于该电路、但我尚未在实际中进行测试。 SR 锁存器用于保存已发生故障的存储器。 上电复位电路确保每次下电上电时 SR 锁存器到 EN 的输出为高电平。 从电源连接到 FAULT 的电阻分压器、以确保锁存器配置正确、并且施加到 FAULT 的电压绝不会超过建议的 7 伏。 当 FAULT 发出低电平脉冲时、只要为电路施加电源、就会将其存储在 SR 锁存器中。
此原理图需要使用实际器件进行测试、以验证是否正常运行。 可能需要在上电复位电路和 SR 锁存器之间添加施密特触发、以帮助处理边沿情况。
如果您有任何问题、请告诉我。
此致、
Nicholas Alexander