This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92610-Q1:TPS92610-Q1

Guru**** 2477375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552252/tps92610-q1-tps92610-q1

器件型号:TPS92610-Q1


工具/软件:

您好、

我使用 TPS92610Q 单通道 IC 实现尾 LED 功能。 当诊断检测到单个 2mA 短路或开路时、IC 会生成 LED 重试电流、从而导致 LED 以极低的强度调光。

如何解决此重试电流问题。

此致、

Tanvir  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvir、

    重试电流由数据表第 7.3.6 节的表 1 中显示的故障激活。 您可以通过确保 DIAGEN 上的电压低于 V_IL (DIAGEN) 或对地短路来停止重试电流和故障诊断。 短接 DIAGEN 将失去检测单个 LED 短路和开路的功能。 请告诉我此功能是否适合您。

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    感谢您的支持、

    诊断无法短路、因为我需要检测设置输入电压从 9V 开始时的故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvir、

    您的目标是确保在重试电流流动时 LED 完全熄灭吗? 您使用我们的 EVM 进行测试吗? 如何测试此功能?

    谢谢、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:  

    是的、您的理解是正确的。我想在出现故障时关闭 LED。 我在当前的一个开发项目中有这个观察

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvir、

    您使用多少个 LED、它们的正向电压是多少? 我目前正在与我的团队合作制定解决方案。

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:  

    如果以串联方式连接 2 或 3 个 LED(典型值为 vf 2.8V)、则观察结果相同、I 检查了电源电压为 9V 至 16V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvir、

    如果将 MCU 连接到器件、则可以使用软件来实现所需的功能。 重试电流在内部是固定的、可通过将 EN 信号拉低或关断器件来禁用。 如果 FAULT 信号和 EN 信号由外部 MCU 监控、则可以使用软件将 FAULT 拉至低电平时将 EN 信号拉至低电平。 您必须将 EN 信号拉至高电平以再次检查故障、或尝试使用自动恢复功能。 如果没有外部 MCU、那么我们需要进一步讨论原理图。

    此致、  

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nicholas、我不使用 MCU 进行故障检测、肯定我们可以通过原理图进一步讨论、告诉我如何继续进行原理图讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvir、

    您有哪些输入? 它是否仅适用于器件的 PWM?

    此外、当调用单个 LED 短路故障时、您期望器件做什么? 是否应在重新上电之前完全关闭? 是否要在一定时间后重试诊断程序?

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    器件的输入是纯直流信号 12V

    请检查下面是我的原理图。

    当 I SHORT 或开路 LED 时、器件会尝试重试 Current 2mA、并以非常低的强度持续闪烁未短路或未开路 LED

    当有故障在 LED ,我的目标是完全打开 LED ,无论设备关闭或仍然工作.

    此 LED 闪烁不应可见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvir、  

    我一直在测试电路的不同配置、并可能找到使用逻辑的解决方案。 I 首先、通过使用从 FAULT 到 EN 和 DIAGEN 的二极管来测试、看看其中是否有二极管会消除重试电流、但无法阻止电流流动。 当故障桥接到 EN 或 DIAGEN 时、它会在低电平脉冲下持续大约 10 微秒、然后变为高电平 100 微秒、然后在脉冲中输出 LED 上的全电流。

    我为这款器件提供了一种基于逻辑的解决方案、可在为器件供电时启用器件、并在故障拉低时关断器件。

    电源电压范围为 9V 至 16V 的 PSpice 瞬态仿真适用于该电路、但我尚未在实际中进行测试。 SR 锁存器用于保存已发生故障的存储器。 上电复位电路确保每次下电上电时 SR 锁存器到 EN 的输出为高电平。 从电源连接到 FAULT 的电阻分压器、以确保锁存器配置正确、并且施加到 FAULT 的电压绝不会超过建议的 7 伏。 当 FAULT 发出低电平脉冲时、只要为电路施加电源、就会将其存储在 SR 锁存器中。

    此原理图需要使用实际器件进行测试、以验证是否正常运行。  可能需要在上电复位电路和 SR 锁存器之间添加施密特触发、以帮助处理边沿情况。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Nicholas Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    感谢您的支持、如果结果正常、请让我在我的物理板上检查此解决方案、我会让您知道。

    此致、

    Tanvir