请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2工具/软件:
尊敬的 TI 专家
我对充电配置中的 Taper_Volt 位设置有疑问、如下所示:

如果该位设置为 1、则充电终止将基于固定电压值、而不是充电电压除以电芯数。
假设充电终止电压为 4300mV 、完全充电电压为 4400mV 。
现在、如果启用了循环降级、并且充电电 压在 200 个周期后下降 100mV 或更高、则新的充电电压将为 4300 mV 或更低。
启用 Taper_Volt 后、这是否意味着电池永远不会充满电、因为它无法再达到固定的 4300 mV 阈值?
谢谢
Steven