This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:Taper_volt 位的函数

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550898/bq40z50-r2-the-function-of-taper_volt-bit

器件型号:BQ40Z50-R2


工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我对充电配置中的 Taper_Volt 位设置有疑问、如下所示:

如果该位设置为 1、则充电终止将基于固定电压值、而不是充电电压除以电芯数。

假设充电终止电压为 4300mV 、完全充电电压为 4400mV 。

现在、如果启用了循环降级、并且充电电 压在 200 个周期后下降 100mV 或更高、则新的充电电压将为 4300 mV 或更低。

启用 Taper_Volt 后、这是否意味着电池永远不会充满电、因为它无法再达到固定的 4300 mV 阈值?

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、您能否附加与项目关联的.log 和.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    这只是一个基于我阅读了 TRM 中 Taper_Volt 函数说明的问题。

    没有这方面的日志。 如果您需要 GG 文件、我已经上传了一个示例供您参考。

     e2e.ti.com/.../example.gg.csv

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan  

    对此有任何更新?

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    我上次从你们那里听到了两个星期。 请提供此方面的最新情况吗?

    谢谢

    Steven