工具/软件:
引脚提供的电流而设计的电源路径
当电池连接到 VBAT 引脚(引脚 14)、系统负载连接到 VSTR 引脚(引脚 15)时、
Vstor 引脚(引脚 15)可以汲取的最大电流是多少?
我提到了数据表、第 7 节规格–7.5 电气特性、
但找不到有关可通过 Vstor 引脚提供给系统负载的电流值的任何说明。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复。
我了解了 VBAT 和 Vstor 之间 2 欧姆最大电阻的问题。
这一次、我们将考虑使用电池的电路。
电池将连接到 VBAT(引脚 14)、负载将连接到 vstor(引脚 15)。
关于流向负载的电流:
启动时、负载预计在大约 2ms 内消耗大约 200mA。 之后、电流将在接下来的 50 毫秒内降至 10–20mA 左右。 10–20mA 状态将持续大约 1 秒、之后负载将停止。
由于电池电流从 VBAT 流经 BQ25504 上的 Vstor、您能否提供有关此路径中允许电流的信息?
此致、