This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:有关 vstor 引脚提供的电流

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552702/bq25504-regarding-the-current-available-from-the-vstor-pin

器件型号:BQ25504


工具/软件:

引脚提供的电流而设计的电源路径

当电池连接到 VBAT 引脚(引脚 14)、系统负载连接到 VSTR 引脚(引脚 15)时、
Vstor 引脚(引脚 15)可以汲取的最大电流是多少?

我提到了数据表、第 7 节规格–7.5 电气特性、
但找不到有关可通过 Vstor 引脚提供给系统负载的电流值的任何说明。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果没有电池、则限制因素将是输入功率。 如果从 VBAT 汲取电流、请记住 Vstor 与 VBAT 之间的电阻最大值为 2 欧姆。 通过 2 欧姆汲取大量电流将导致 Vstor 下降。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我了解了 VBAT 和 Vstor 之间 2 欧姆最大电阻的问题。

    这一次、我们将考虑使用电池的电路。
    电池将连接到 VBAT(引脚 14)、负载将连接到 vstor(引脚 15)。

    关于流向负载的电流:
    启动时、负载预计在大约 2ms 内消耗大约 200mA。 之后、电流将在接下来的 50 毫秒内降至 10–20mA 左右。 10–20mA 状态将持续大约 1 秒、之后负载将停止。

    由于电池电流从 VBAT 流经 BQ25504 上的 Vstor、您能否提供有关此路径中允许电流的信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您将遇到的最可能的问题是达到 VBAT_UV。 使用 200mA 时的 2 Ω 电池到 Vstor 的压降为 400mV。 当达到 VBAT_UV 时、连接 VBAT 与 Vstor 的 FET 断开连接。  从电池到 Vstor 没有内部电流限制电路、只是 Rdson 偏高。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我对延迟的回复深表歉意、感谢您的回复。

    感谢您提供有关没有内部限流电路以及 2 欧姆电阻值的潜在问题的建议。

    下一步、我们计划创建一个原型进行评估并验证压降的影响。

    非常感谢。