This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:请查看 LMR43620RS5QRPERQ1 的原理图

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552167/lmr43620-q1-please-review-the-schematic-of-lmr43620rs5qrperq1

器件型号:LMR43620-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户用 LMR43620RS5QRPERQ1 制作了原理图。

他们希望将其用作 5V 固定输出。

我查看了数据表、但有一些内容不清楚、因此希望您检查原理图以了解固定 5V 输出。

请查看以下原理图、是否正确使用 R203 和 R204。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已收到您的查询。 我会仔细研究一下、很快就会回来。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramanik:

    感谢您的支持。

    如果有上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 我会在明天的 EOD 之前回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    示意图正常。 为了将输出电压设置为 5V、请将 FB 电阻器的输出保持为 0 欧姆、并使 FB 至 GND 电阻器保持开路状态。

    RFBT = 0 Ω 且 RFBB =开路。

    谢谢