This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:我对此 IC 有一个问题。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554685/lm5148-q1-i-have-a-issue-about-this-ic

器件型号:LM5148-Q1
主题:LM5148 中讨论的其他器件

工具/软件:

目前、使用 LM5148 时会遇到一些问题。 输入电压设置为 22V、输出配置为 12V;但实际测量输出为 0V。 即使在空载条件下、电感器也会严重升温。 该电路板电路基于铝基板构建。 下面提供了电感器的 SW 波形和原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的问题是 FET 不是逻辑电平栅极驱动 (Rdson 额定值为 Vgs = 4.5V)。 5V 时的米勒平坦区域过高(应该更像 3V):

    进一步评论:

    请尝试在 FET 附近添加一些 10uF /50V/1210 陶瓷电容器、因为 100uF/63V 电解电容器具有高 ESR 和 ESL(这些仅适用于输入滤波器阻尼)。

    移除低侧 FET 栅极上的 2.2Ω、因为当 SW 电压转换为高电平时、它会导致栅极电压抖动。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,现在有 12V 输出,高 FET 和电感器 发热严重,所有 电容都是 陶瓷,输入 电容 接近高 FET ,现在我将 尝试您提供的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为我推荐合适的 MOSFET 吗? 我使用的封装是 SON-8 表面贴装型封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 器件型号中的“L"后“后缀通常表示逻辑电平栅极驱动。 请参阅此 EVM https://www.ti.com/tool/LM5137F-Q1-EVM12V 中使用的 onsemi 80V 系列 FET 作为示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复,现在我使 PFM 引脚是高电平、电路可以正常工作,为什么? 当 PFM 为低电平时、 电路无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 几乎没有导通。 轻负载时的 PFM 是最坏情况。 需要将逻辑电平 FET 与此控制器配合使用。

    此致、

    Tim