请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79631-Q1工具/软件:
您好、
我们有 2 个 电池组,这两个电池组并联到系统。 一个电池包可能在 54V、高压下充满电、
而另一个电池组仅为 47V。 在这种情况下、TI 是否有这两个电池组的均衡方案(芯片)? 而不是电池组内的芯片;
您能否告知 BQ79631-Q1 是否支持该功能、谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们有 2 个 电池组,这两个电池组并联到系统。 一个电池包可能在 54V、高压下充满电、
而另一个电池组仅为 47V。 在这种情况下、TI 是否有这两个电池组的均衡方案(芯片)? 而不是电池组内的芯片;
您能否告知 BQ79631-Q1 是否支持该功能、谢谢。