This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79631-Q1:2 个电池组已平衡

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79631-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553105/bq79631-q1-the-2-packs-balanced

器件型号:BQ79631-Q1


工具/软件:

您好、

我们有 2 个 电池组,这两个电池组并联到系统。 一个电池包可能在 54V、高压下充满电、

而另一个电池组仅为 47V。 在这种情况下、TI 是否有这两个电池组的均衡方案(芯片)?  而不是电池组内的芯片;

您能否告知 BQ79631-Q1 是否支持该功能、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的器件专为平衡串联电池而设计。 由于您可以在并联电芯上使用 1 个通道、因此无需将 2 个电池组与一个专用于每个电池组的监测器并联。 因此、您可以有 1 个 IC 专用于两个电池包(因为电池包是并联的)。

    谢谢您、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    感谢您的支持。

    现在、由于 定制电池包的存在、我们考虑  在电池包变化之间实现平衡、并且电池包中集成了 BMS、

    我们担心 电池充电不平衡会 在长时间使用时损坏、

    因此、我们需要知道 TI 是否有一些电池组 平衡器件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们不提供专为平衡电池组而设计的产品、因为这是不必要的、因为您可以将所有器件的电压电平设置为相同的值、以便它们彼此独立地平衡至相同的电压。

    谢谢您、

    Zachary