工具/软件:
我使用 TPS3760 来监控欠压情况、尤其是在启动时。 在我的电路中、上电期间、RESET 会被拉高约 1 秒、然后变为低电平、直到满足 UV 检测条件。
是否有方法可以在启动时将 RESET 保持为低电平? 我在 CTR 上尝试了不同的电容、但没有观察到变化。
在下面的屏幕截图中、CH2 是 VDD、CH3 是复位输出、CH4 是监控 SENSE 的电压。

是否预计会出现这种行为?
谢谢、
马特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我使用 TPS3760 来监控欠压情况、尤其是在启动时。 在我的电路中、上电期间、RESET 会被拉高约 1 秒、然后变为低电平、直到满足 UV 检测条件。
是否有方法可以在启动时将 RESET 保持为低电平? 我在 CTR 上尝试了不同的电容、但没有观察到变化。
在下面的屏幕截图中、CH2 是 VDD、CH3 是复位输出、CH4 是监控 SENSE 的电压。

是否预计会出现这种行为?
谢谢、
马特
尊敬的 Matt:
感谢原理图。
您的上电序列是什么? 您是否先为 48V 电压轨供电、然后再为 1 秒电压轨 VDD 供电? 这就解释了我们看到复位被拉高的原因。 在这种情况下、由于器件未通电、因此 RESET 将处于高电平。
如果您先为 VDD 供电、我需要了解详情。 请在开始时探测 CTS 和 CTR 电压(通过检测和复位)。 一个建议是移除 CTS 电容器、并尝试使用不同的 CTR 值。
希望这对您有所帮助!
此致、
Sila.
您好、Matthew、
是、在启动时、如果 VDD < VDD (min) 或 SENSE < vith、则 RESET 应为低电平。
请在下面找到设备功能模式。 根据 VDD 和检测电压以及 MR(手动复位输入)、复位的反应将有所不同。

感谢您检查 RESET 引脚上的行为。 我现在将关闭该线程。 但是、如果您有更多基准数据或想要查看结果、请随时在此处回复。
此致、
Sila.