This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3760:是否有方法可以在启动时将 RESET 输出保持为低电平?

Guru**** 2477355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555690/tps3760-is-there-a-way-to-keep-reset-output-low-at-startup

器件型号:TPS3760


工具/软件:

我使用 TPS3760 来监控欠压情况、尤其是在启动时。 在我的电路中、上电期间、RESET 会被拉高约 1 秒、然后变为低电平、直到满足 UV 检测条件。  

是否有方法可以在启动时将 RESET 保持为低电平? 我在 CTR 上尝试了不同的电容、但没有观察到变化。

在下面的屏幕截图中、CH2 是 VDD、CH3 是复位输出、CH4 是监控 SENSE 的电压。

是否预计会出现这种行为?

谢谢、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、感谢您的提问!

    您能分享您的原理图并阐明您使用的 OPN?  

    此致、

    Sila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速答复。 我使用的器件 TPS3760A012DYYR

    这是我的原理图的一个片段:

    TPS3760 VDD 为 48V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    感谢原理图。  

    您的上电序列是什么? 您是否先为 48V 电压轨供电、然后再为 1 秒电压轨 VDD 供电? 这就解释了我们看到复位被拉高的原因。 在这种情况下、由于器件未通电、因此 RESET 将处于高电平。

    如果您先为 VDD 供电、我需要了解详情。 请在开始时探测 CTS 和 CTR 电压(通过检测和复位)。 一个建议是移除 CTS 电容器、并尝试使用不同的 CTR 值。  

    希望这对您有所帮助!  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我想快速强调一下我们确实有一个 48V 监控器、可在 VDD、SENSE 和 RESET 引脚上处理高达 105V 的电压。  

    TPS37100 是一款新器件、如果您对工业级感兴趣、请告诉我。  

    谢谢、

    Sila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、  

    谢谢。 TPS37660 的 VDD 引脚在开启时由 48V 电源供电(示波器轨迹如白色所示)。

    您可以很好地了解电源序列。 输出缓冲器的电源为 5V、我相信它与 48V 同步、但我将仔细检查。  

    我确实需要探测实际的 RST 引脚、而不仅仅是缓冲输出、但我会检查结果以确定。

    谢谢、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确认、 RST 引脚在启动时是否应保持低电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、  

    是、在启动时、如果 VDD < VDD (min) 或 SENSE < vith、则 RESET 应为低电平。

    请在下面找到设备功能模式。 根据 VDD 和检测电压以及 MR(手动复位输入)、复位的反应将有所不同。  

    感谢您检查 RESET 引脚上的行为。 我现在将关闭该线程。 但是、如果您有更多基准数据或想要查看结果、请随时在此处回复。  

    此致、

    Sila.