工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 TLV73333PQDRVRQ1 制作了产品。
在组装过程中、它们必须在 Vin 悬空时对 Vout 施加 3.3V 电压。 这是 TE 测试所必需的。
他们发现、在上述情况下、在 Vin 上观察到类似的电压。
这里有一些相关的问题。
可以在 Vin 悬空时对 Vout 施加大约 3.3V 的电压吗?
1-1. 是否存在缺陷?
1-2. 您对此情况有任何时间限制吗? (即不超过 5 秒)
2.我在数据表中找到了下面的功能框图。
红圈中二极管的最大正向电流和反向电压值是多少?

请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐