This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:有关 TLV733P-Q1 反向电压(从 Vout 到 Vin)的问题

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555395/tlv733p-q1-question-about-reverse-voltage-from-vout-to-vin-of-tlv733p-q1

器件型号:TLV733P-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TLV73333PQDRVRQ1 制作了产品。

在组装过程中、它们必须在 Vin 悬空时对 Vout 施加 3.3V 电压。 这是 TE 测试所必需的。

他们发现、在上述情况下、在 Vin 上观察到类似的电压。

这里有一些相关的问题。

可以在 Vin 悬空时对 Vout 施加大约 3.3V 的电压吗?

1-1. 是否存在缺陷?

1-2. 您对此情况有任何时间限制吗? (即不超过 5 秒)

2.我在数据表中找到了下面的功能框图。

红圈中二极管的最大正向电流和反向电压值是多少?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的提问。

    1.是的、在输入悬空时应用 3.3Vout 应该是可以的。 我建议不要将 EN 引脚悬空、以便使器件运行更加可靠。 唯一的主要问题是反向电流、但如果节点其余部分的高阻抗足以悬空、则这应该不是问题。

    1-1. 这不应导致缺陷。 根据功能安全文档、开路的输入引脚将使 LDO 的两侧悬空而不会损坏。

    1-2. 未指定时间限制。

    2.典型的建议是将反向电流限制为最大额定输出 (15mA) 的 5%。 绝对最大值表将是您的有效反向电压限制(6.3V 反向偏置是可以保持在范围内的最大反向偏置)。 我不认为导通元件的体二极管是直接表征的。  

    此致、

    Gregory Thompson