请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65381A-Q1工具/软件:
您好的团队、
客户观察到 VDD1 输出上存在异常现象。 您可以找到如下所示的波形。
黄色一个是 VDD1 输出、蓝色一个是 VDD1_G VDD6 正常、但其他 5V 和 3.3V 输出显示了具有 VDD1 的类似波形。
您能提供一些建议来找出根本原因吗?

谢谢!
Ethan Wen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
客户观察到 VDD1 输出上存在异常现象。 您可以找到如下所示的波形。
黄色一个是 VDD1 输出、蓝色一个是 VDD1_G VDD6 正常、但其他 5V 和 3.3V 输出显示了具有 VDD1 的类似波形。
您能提供一些建议来找出根本原因吗?

谢谢!
Ethan Wen