This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:VDD1 输出异常

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555637/tps65381a-q1-vdd1-output-abnormal

器件型号:TPS65381A-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

客户观察到 VDD1 输出上存在异常现象。 您可以找到如下所示的波形。  

黄色一个是 VDD1 输出、蓝色一个是 VDD1_G VDD6 正常、但其他 5V 和 3.3V 输出显示了具有 VDD1 的类似波形。  

您能提供一些建议来找出根本原因吗?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否向我发送 VDD1_SENSE 上的情况以及客户如何连接 PMIC 的原理图?

    此致、

    Michael Hernandez