This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27614:驱动程序仍然出现故障

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27614, UCC27624, UCC57108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545215/ucc27614-drivers-are-still-failing

器件型号:UCC27614
主题: UCC27624UCC57108 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

跟进本论坛上的讨论—我们最初认为我们已经找到了解决此问题的解决方法。 然而、我们现在观察到、在开关事件期间 在~1000V 下 2000a 、我们的当前设计偶尔会在栅极驱动器的输入信号上触发短暂的毛刺脉冲。 这种干扰可能发生在前面讨论的同一关键时序窗口内、似乎会对驱动器造成永久损坏。 失效模式与我们之前看到的相同:OUT 引脚没有短路、但驱动器会停止工作、就好像某些内部逻辑或电平转换器受到影响一样。

您能否确认此问题是否已在即将到来的批次中得到解决? 如果没有、我们可能需要探讨其他解决办法、并欢迎提出任何建议。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik:

    只是为了确认、您参考的是此主题、对吗?:  UCC27614:EN 和 IN+信号之间的破坏性重叠 

    要对该主题进行回顾:

    1. 您正在将外部 DESAT 故障检测电路与我们的 UCC27614 配对(假设使用 D 封装型号、因为您提到了 EN 引脚)。

    2. 只要触发故障、MCU 就会将 EN 拉至低电平以禁用驱动器。 ~62ns 后 EN 恢复高电平。

    3. 由于 过孔隔离器具有~75ns 的传播延迟、因此在 EN 恢复高电平后、IN 会额外保持高电平 10-13ns。 该 EN 和高重叠会损坏 VDD EOS 的驱动器。

    4. 此时、您的修复方法是增加禁用 EN 的时间、以防止重叠。

    如果我错了、请纠正我。但从我阅读您对 UCC27614 的理解的角度来看、您认为当 EN 变为低电平时、我们的驱动器会延迟一些、直到 IN 变为低电平。 这是一个常见的误解、EN 的主要功能是启用栅极驱动器的输出;EN 状态不会影响 IN 信号。 无论 EN 是高电平还是低电平、IC 都将处理输入信号、但如果 EN 为低电 平、OUT 永远不会变为高电平。

    以下是 IN/EN/OUT 的真值表:

    这是 UCC27614 的方框图。 在“开/关逻辑“块内部、有一个与门将 IN、EN 和 VDD UVLO 作为输入。 同样、IN 将通过 IC 进行处理、但一旦达到与门、它将检查 EN 是高电平还是低电平、然后再进行处理。 我还附加了 UCC27624 的方框图、其中显示了更详细的一点(UCC27624 基本上是 UCC27614,分为两个通道):

    增加 EN 重新导通延迟的解决方案很好、但还需要牢记 IN 信号。 几乎所有其他栅极驱动器都是如此。

    如果这对我有所帮助、或者您遇到其他问题、请告诉我;我可以继续为您提供帮助。 您还可以向我发送您的设计原理图、包括 UCC27614、隔离器和 DESAT 电路、以便进行初步分析。 此外、请在信号特性(PWM 电压、开关频率和占空比/脉冲宽度)和 EN 特性中分享 VDD 等系统特性。

    此外、简而言之、我们有 UCC57108、这是一款内置 DESAT 检测系统的单通道低侧驱动器。 如果您愿意重新设计或未来的项目、可以考虑使用该器件。

    谢谢、
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已经对此进行了测试、该问题似乎不限于前面讨论的故障模式。 在我们的应用中、我们的开关电压为~2000A 和+800V、当我们所控制的等离子体中产生电弧时、通过栅极驱动器关闭晶体管会产生显著干扰。

    如果这些干扰耦合到信号路径中并短暂地将栅极导通~6ns 至 13ns、则驱动器会失效。 这使得当前器件不适合我们的应用、因此我们现在需要考虑替代解决方案。

    您是否专门测试了栅极驱动器开启~9ns 时会发生什么情况? 如果没有、请进行研究并提供修订的驱动器解决方案、或在数据表中明确指出器件无法处理此类瞬变。

    如果您有其他建议、请通过电子邮件与我联系。 我们可能考虑的器件包括 UCC5880 或 UCC5881。 我们的要求是:

    • 输出范围:–5V 至+20V

    • 驱动强度:10–20 A

    • 最大延迟:30ns

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik:

    如果导致栅极瞬间导通的干扰导致高电压超过数据表规格、我们无法保证驱动器能够承受。 您能解释一下这种干扰是耦合到驱动器的 IN 引脚还是 OUT 引脚中吗? 您是否有波形显示了发生干扰/干扰时驱动器引脚上的 VDD、IN、EN 和 OUT 电压? 原理图也非常有助于分析。

    谢谢、
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会在此论坛分享原理图。
    干扰耦合到 IN 引脚。
    否、我没有任何波形可供分享。 它是一个非常嘈杂的环境、因此无法获得可靠的测量结果。
    我们只需用短脉冲 (6-13ns) 导通即可轻松地以受控方式消除该现象、而无需连接任何栅极电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredrik:

    如果您更愿意通过电子邮件共享原理图/布局、我们可以移动到电子邮件。 如果您想这样做、请告诉我。

    根据上一个线程的波形、它看起来肯定是一个嘈杂的环境。 我在栅极上圈出了一个潜在尖峰、该尖峰可能会超过我们在输出引脚上的绝对最大额定值:

    驱动器面临很大的风险、因此请确保栅极驱动器引脚上的所有电压都在数据表规格范围内。

    谢谢、
    Rubas