This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:启用与禁用 ICO 时的输入电流限制

Guru**** 2477975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554587/bq25895-input-current-limit-when-ico-is-enabled-versus-disabled

器件型号:BQ25895


工具/软件:

大家好:

我已将 BQ25895 配置为使用 ILIM 引脚将输入电流限值设置为 1.5A。 IINLIM 设置为 3.25A。  我的实现中短接了 D+和 D-、因为我不需要 USB 兼容性。

如果我禁用了 ICO、我的理解是实际输入电流限制将是 ILIM 引脚和 IINLIM 寄存器值之间的较低值。 在本例中、它是 1.5A。  如果启用了 ICO、我的理解是实际输入电流限制将是 ILIM 引脚和 IDPM_LIM 寄存器值(而不是 IINLIM)之间的较低值。 这种理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当  ICO 被禁用时、 实际输入电流限制是 ILIM 引脚(当 EN_ILIM 位为高电平时)或 IIINLIM 寄存器位设置的下限。

    启用 ICO 时、具体视情况而定。  https://www.ti.com/lit/an/slva812c/slva812c.pdf 

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用了 ICO 的情况。

    如果我只 发生 IINDPM 事件而不是 VINDPM、该怎么办。 我已经看到、 当 VDPM_STAT 为 0 时、IDPM_STAT 和 ICO_Optimized 同时设置为 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    参考 8.2.4 输入电流优化器 (ICO)、在启用输入电流优化器 (ICO_EN = 1) 的情况下、第 8.2.6.2 节使用的实际输入电流限制会在 IDPM_LIM 寄存器中报告

    谢谢、

    Ning。