工具/软件:
大家好:
我已将 BQ25895 配置为使用 ILIM 引脚将输入电流限值设置为 1.5A。 IINLIM 设置为 3.25A。 我的实现中短接了 D+和 D-、因为我不需要 USB 兼容性。
如果我禁用了 ICO、我的理解是实际输入电流限制将是 ILIM 引脚和 IINLIM 寄存器值之间的较低值。 在本例中、它是 1.5A。 如果启用了 ICO、我的理解是实际输入电流限制将是 ILIM 引脚和 IDPM_LIM 寄存器值(而不是 IINLIM)之间的较低值。 这种理解是否正确?