This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:TI Webench:无法创建设计错误

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549616/lm317-ti-webench-design-cannot-be-created-error

器件型号:LM317


工具/软件:

您好的团队、

我尝试在某种设计中使用 TI webench 电源设计器、具有以下规格

输入:21.6V 到 26.4V

输出:16V

62.5mA

我选择了 LM317、因为这是的推荐器件 DALI PSU,但它显示此错误 “ 无法创建设计、您的首选设备无法与您选择的输入配合使用

我也尝试了使用其他不同的稳压器器件、所有设计都显示相同的误差。 我在 Edge 和 Chrome 浏览器中都尝试过,同样的问题也在重复。

请仔细研究一下、并提出访问 webench 工具的解决方案。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我能够得到以下设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi Webench、符合您提供的规格。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex Davis 

    我能够打开并查看您在 webench 中共享的设计。 但是、当我尝试使用我的账户重现相同的设计时、我再次收到相同的错误。 如前所述、我无法为任何电源 IC 生成定制设计、它们都显示了相同的“ 无法创建设计、您的首选设备无法与您选择的输入配合使用 “尽管我为设计提供了有效的输入参数
    我的账户有问题吗? 或任何浏览器兼容性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shawn Alex

    这很奇怪。 我的测试是在 Edge 中完成的、但我认为与其他任何基于 Chromium 的浏览器相比、没有任何不同之处。 我不确定 Firefox 的兼容性。 我不确定账户问题方面的问题。 我会将该线程重新分配给 Webench 团队、因为他们可能拥有更多信息。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shawn Alex 、

    我们能够在 Edge、Chrome 和 Firefox 浏览器上成功打开并创建设计。

    如需快速参考、请访问以下直接设计链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi  
    Linkμ s

    您遇到的问题很不寻常、到目前为止我们还没有遇到过类似的情况。 也就是说、我们将与我们的后端团队协调、进一步调查此事。

    同时、请尝试以下故障排除步骤、这些步骤在某些情况下有所帮助:
    •清除浏览器的缓存和 Cookie
    •删除浏览器历史记录
    •重新启动浏览器并重试

    我们将随时向您通报我们方面的任何调查结果。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Sateesh 是一个 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sateesh Goudappanavar 、

    感谢您的更新、我将尝试这些故障排除步骤并查看问题是否已解决。

    编辑:故障排除步骤未解决问题。  
    我在 Chrome 中检查了浏览器控制台日志、当我单击自定义设计时显示此错误-  

    “Post webench.ti.com/.../create 403 (Forbidden )“

     

    我能够查看和自定义您之前共享的已保存设计、但仍然无法创建我自己的自定义设计

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shawn Alex 、

    感谢您尝试  故障排除步骤并确认这些步骤。  

    如前所述、我们将与我们的后端团队协调、以进一步调查此事。

    我们将随时向您通报我们方面的任何调查结果。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Sateesh 是一个 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shawn Alex 、

    您能否帮助我们解决以下问题、以便我们能够更快地重现问题并进行故障排除?
    1.创建 WEBENCH 设计所遵循的分步过程(从登录到出现错误的阶段)。
    2.错误消息的屏幕截图—如果可能,还会在发生错误时显示浏览器控制台的屏幕截图。
    3.先尝试创建默认 WEBENCH 设计、然后更改输入/输出条件以重现问题。 请告诉我错误出现在哪个步骤上。

    此外、 请按照以下步骤、尝试在 WEBENCH 流程之外更新您的配置文件:
    1.访问 TI.com 并点击右上角的您的姓名、以访问您的 TI 账户信息。
    2.在 myTI 账户页面上、点击左侧面板中的“个人资料信息“链接。
    3.确保填写所有标有“*"的“的字段。
    4.单击保存。
    5.完成后、再次尝试使用 WEBENCH。

    此外、请尝试以下操作:
    •使用其他浏览器。
    •首先登录 TI.com、然后尝试在 WEBENCH 中创建设计。

    如果问题仍然存在、请将用户详细信息及其电子邮件 ID 共享。  
    此外、请提供浏览器名称和版本、操作系统以及您是否登录到 TI.com(如果您愿意共享,请提供用户电子邮件)。 这些信息将帮助我们可靠地重现问题。

    谢谢你

    此致、
    Sateesh 是一个 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sateesh Goudappanavar 、

    以下是 我针对 TI webench 设计器遵循的步骤

    1) 去 webench.ti.com/power-designer 登录我的帐户

    2) 选择用于直流/直流电源设计的“启动设计“

    3) 在文本字段中输入 LM317、并选择列出的 IC。

    4) 输入和输出参数、 Vin min = 21.6V、Vin mx 26.4V、Vout = 16V、Iout max = 0.1A、设计注意事项=平衡

    5) 点击“View design LM317“后、我收到错误页面提示  

    无法创建设计!

    您的首选设备无法使用您选择的输入。

    请更改您的输入或选择其他设备。

    如果我未选择器件并点击“查看设计“、则会看到列出所有不同 IC 选项的页面。 但是、在我点击“Customize design“后、无论我点击了哪个 IC、都会显示相同的误差。

    这些是我捕获的控制台日志-  
    未捕获的(在 Promise 中)类型错误:(中间值).then (...).catch (...).finally 不是一个函数 Understand 此错误
    init.js:2 模式属性值^[+-]?\d*(\.\d+)?$不是有效的正则表达式:未捕获同步错误:无法在“文档“上执行'querySelectorAll':无效的正则表达式:/^[+-]?\d*(\.\d+)?$/v:字符类中的字符无效
    (匿名)@ init.js:2Understand this error
    init.js:2 模式属性值^[+-]?\d*(\.\d+)?$不是有效的正则表达式:未捕获同步错误:无法在“文档“上执行'querySelectorAll':无效的正则表达式:/^[+-]?\d*(\.\d+)?$/v:字符类中的字符无效
    (匿名)@ init.js:2Understand this error
    init.js:2 模式属性值^[+-]?\d*(\.\d+)?$不是有效的正则表达式:未捕获同步错误:无法在“文档“上执行'querySelectorAll':无效的正则表达式:/^[+-]?\d*(\.\d+)?$/v:字符类中的字符无效
    (匿名)@ init.js:2Understand this error
    init.js:2 模式属性值^[+-]?\d*(\.\d+)?$不是有效的正则表达式:未捕获同步错误:无法在“文档“上执行'querySelectorAll':无效的正则表达式:/^[+-]?\d*(\.\d+)?$/v:字符类中的字符无效
    (匿名)@ init.js:2Understand this error
    /wb6/restapi/secured/power/design/create:1 无法加载资源:服务器响应时的状态为 403()

    我无法共享屏幕截图、因为我们系统的管理员阻止了图像上传。

    我正在使用 Google Chrome  版本 139.0.7258.67(正式版本)(64 位)、Windows 11 操作系统。

    我的 TI 账户信息已完成、*项目从头开始填写。 我的电子邮件 ID: shawn.alex@happiestminds.com

    请查看问题、并告诉我如何继续。

    谢谢、
    Shawn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    感谢您分享详细信息。 我们已将查询转发给相关团队。

    相关团队将帮助我们解决问题。 我们将保持您的最新信息不变。

    谢谢。此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    我们与相关团队进行了调查、很遗憾、我们无法从我们这边找出任何问题 但是、您可以尝试在不同的机器上使用 WEBENCH Power Designer(可能是您的个人笔记本电脑)。  

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shaheen Makandar ,

    感谢您的更新、我将尝试使用其他机器上的工具。

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn、我们将结束这一主题。 如果您有任何疑问,请随时回复此评论或创建新帖子。