This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901:连接到 GND 的电阻器的最大值是多少、才能将 MODE 引脚视为短接至 GND

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553617/tps62901-what-is-max-value-of-resistor-connect-to-gnd-for-the-mode-pin-to-consider-as-shorting-to-gnd

器件型号:TPS62901


工具/软件:

用于 GND 设置。 我是否可以在 MODE 和 GND 之间连接阻值为 1k 的电阻器以将其视为短接至 GND。 否则。 MODE 引脚短接至 GND 必须的最大电阻值是多少?

我想问的原因是我想将控制信号连接到 MODE 引脚以动态更改模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    我们会在内部动态检查该 MODE 引脚是否会发生变化。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 MODE 引脚连接到高电平如何? 任何电阻值限制?

    我们希望提供有关如何动态控制 MODE 引脚更改的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    MODE 高电平的规格最小值为 1V、  

    对于低电平、我会建议使用小于 100 欧姆会更好。

    使用 EVM 上的电阻器检查电压并进行更新。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    我使用以下设置检查了 EVM、通过开关在 MODE 引脚和接地端之间连接了 75 Ω 电阻器并连接了 2V 电源。

    测试:首先、连接 75 欧姆、开关打开、不带电源。 在此模式下、电感器电流处于 DCM 模式、因此 GND 设置使用 75 欧姆电阻。

    然后使开关保持开启状态 I connected 2V 电源、现在我可以观察到电感器电流按预期处于连续模式、因此动态模式变化是有效的。

    希望这澄清了您的查询。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    75 欧姆很低。 该电阻在接通时需要过大的电流。 这不适合通过 GPIO 进行动态控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongxing:

    但是、对于 MODE 引脚短接至地、您可以保持的最大电阻值为 75 Ω。

    此致、

    Usha。