工具/软件:
用于 GND 设置。 我是否可以在 MODE 和 GND 之间连接阻值为 1k 的电阻器以将其视为短接至 GND。 否则。 MODE 引脚短接至 GND 必须的最大电阻值是多少?
我想问的原因是我想将控制信号连接到 MODE 引脚以动态更改模式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
用于 GND 设置。 我是否可以在 MODE 和 GND 之间连接阻值为 1k 的电阻器以将其视为短接至 GND。 否则。 MODE 引脚短接至 GND 必须的最大电阻值是多少?
我想问的原因是我想将控制信号连接到 MODE 引脚以动态更改模式。
尊敬的 Dongxing:
我使用以下设置检查了 EVM、通过开关在 MODE 引脚和接地端之间连接了 75 Ω 电阻器并连接了 2V 电源。

测试:首先、连接 75 欧姆、开关打开、不带电源。 在此模式下、电感器电流处于 DCM 模式、因此 GND 设置使用 75 欧姆电阻。
然后使开关保持开启状态 I connected 2V 电源、现在我可以观察到电感器电流按预期处于连续模式、因此动态模式变化是有效的。
希望这澄清了您的查询。
此致、
Usha。