请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62933O工具/软件:
您好的团队、
我的客户需要使用具有 OOA 功能的 TPS62933O (VIN 24V、VOUT 5.5V)、数据表指定 SW 频率可始终>=30kHz。
但我的客户测试是当器件处于空载或轻负载 (50mA) 状态时、SW 频率会下降约 20kHz、如下所示、这种情况正常吗? 空载时、我们如何提高频率呢?

BR
琥珀色
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.