This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933O:轻负载和空载时的 SW 频率

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933O

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554712/tps62933o-sw-frequency-on-light-load-and-no-load

器件型号:TPS62933O


工具/软件:

您好的团队、

我的客户需要使用具有 OOA 功能的 TPS62933O (VIN 24V、VOUT 5.5V)、数据表指定 SW 频率可始终>=30kHz。

但我的客户测试是当器件处于空载或轻负载 (50mA) 状态时、SW 频率会下降约 20kHz、如下所示、这种情况正常吗? 空载时、我们如何提高频率呢?

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    我可以观察到通过 SW 节点测量的频率测量不正确、要求他们通过电感器电流测量频率。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Usha、

    黄色波形表示电感器电流

    是正确的?不确定电感器电流的频率是 15k 或 29.7khz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    是的、这是正确的、因此频率接近 30kHz。

    此致、

    Usha。