This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:通过 UL 认证的 TPS25983

Guru**** 2477985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983, TPS25982, TPS25980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548001/tps25983-ul-approved-tps25983

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件: TPS25982TPS25980

工具/软件:

TPS25983 现在是否通过 UL 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    是的、它现在确实获得了 UL 认证。 我们必须更新网页、但这可能需要一些时间。 同时我可以向您提供证书。

    e2e.ti.com/.../Recognition-Record-135210.pdfe2e.ti.com/.../US_2D00_2901_2D00_MET-M0A0.pdf

    如果您需要其他任何信息、请告诉我。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Arush!  我们将测试符合 IEC 60730。  我看到了 SLVAEO5 文档(其中 TI 与 IEC62368-1 相关的测试)可能与 60730 相关、因此可能无需进一步的测试。  您是否知道 UL 2367 列表足以进行 IEC60730 测试、因此我们不必重新测试?  再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我完全了解 IEC60730。 如应用手册所示、他们提到由于限流器件(通过 UL2367 认证)会限制电流并间接限制功率低于 15W、因此终端系统将采用低功耗系统、 这使得 IEC60730 的系统级测试更容易或无需。 这完全取决于系统级要求。

    我建议您就此与您的测试机构联系。 不管怎样,即使不需要测试,您仍然必须申请认证,这样才能更好地从那里清楚地了解情况  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush、我们的合规团队请求了一些事项、我想知道您是否可以帮助获得。

    1. TPS25983 是否确实通过了 UL 认证、UL 文件编号是多少?  E339631 与 TPS25982 和 TPS25980、但可能位于单独的文件中。 或者、如果它如此新、也许数据库还没有更新?

    2.您是否有 CB 认证、 类似于 TPS25982 列出的认证?  他们可能有 25980 和 25983 的一个。  随附的证书已有 6 年历史、因此他们可能有一个新的证书、列出了所有 3 种型号?

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    [quote userid=“665154" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548001/tps25983-ul-approved-tps25983/5984441 TPS25983 是否确实通过了 UL 认证、UL 文件编号是多少?  E339631 与 TPS25982 和 TPS25980、但可能位于单独的文件中。 或者、如果它如此新、也许数据库还没有更新?

    我们获得了 Eurofins 针对该器件进行的 UL2367 和 CB 测试。 数据库可能尚未更新。 我正在与他们核对。

    [quote userid=“665154" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548001/tps25983-ul-approved-tps25983/5984441 您是否有  与 TPS25982 类似的 CB 认证?  他们可能有 25980 和 25983 的一个。  随附的证书已有 6 年历史、因此他们可能有一个新的证书、其中列出了所有 3 种型号?

    以上、我亦附上 CB 证书。 您能否查看名为“US-2901-METM0A0.pdf“的文件?  

    此致、
    Arush