主题中讨论的其他器件: TPS25982、 TPS25980
工具/软件:
TPS25983 现在是否通过 UL 认证?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、David:
是的、它现在确实获得了 UL 认证。 我们必须更新网页、但这可能需要一些时间。 同时我可以向您提供证书。
e2e.ti.com/.../Recognition-Record-135210.pdfe2e.ti.com/.../US_2D00_2901_2D00_MET-M0A0.pdf
如果您需要其他任何信息、请告诉我。
此致、
Arush
您好、David:
我完全了解 IEC60730。 如应用手册所示、他们提到由于限流器件(通过 UL2367 认证)会限制电流并间接限制功率低于 15W、因此终端系统将采用低功耗系统、 这使得 IEC60730 的系统级测试更容易或无需。 这完全取决于系统级要求。
我建议您就此与您的测试机构联系。 不管怎样,即使不需要测试,您仍然必须申请认证,这样才能更好地从那里清楚地了解情况
此致、
Arush
您好 Arush、我们的合规团队请求了一些事项、我想知道您是否可以帮助获得。
1. TPS25983 是否确实通过了 UL 认证、UL 文件编号是多少? E339631 与 TPS25982 和 TPS25980、但可能位于单独的文件中。 或者、如果它如此新、也许数据库还没有更新?
2.您是否有 CB 认证、 类似于 TPS25982 列出的认证? 他们可能有 25980 和 25983 的一个。 随附的证书已有 6 年历史、因此他们可能有一个新的证书、列出了所有 3 种型号?
再次感谢您的帮助!
您好、David:
[quote userid=“665154" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548001/tps25983-ul-approved-tps25983/5984441 TPS25983 是否确实通过了 UL 认证、UL 文件编号是多少? E339631 与 TPS25982 和 TPS25980、但可能位于单独的文件中。 或者、如果它如此新、也许数据库还没有更新?我们获得了 Eurofins 针对该器件进行的 UL2367 和 CB 测试。 数据库可能尚未更新。 我正在与他们核对。
[quote userid=“665154" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548001/tps25983-ul-approved-tps25983/5984441 您是否有 与 TPS25982 类似的 CB 认证? 他们可能有 25980 和 25983 的一个。 随附的证书已有 6 年历史、因此他们可能有一个新的证书、其中列出了所有 3 种型号?以上、我亦附上 CB 证书。 您能否查看名为“US-2901-METM0A0.pdf“的文件?
此致、
Arush