请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4811-Q1工具/软件:
你好、团队
我们 在新电路板中使用 TPS48110-Q1、我注意到计算 Riscp 的公式:

不正确(或者我只是错过了一些东西) :
我希望 此驱动器 在~ 8A 时能够保护过流、为此、我使用了 300K 作为 Riwrn
此外、我希望这个驱动器将电流降低至~ 22A(短路保护)、我使用了上述公式、并得到 Riscp 的值为 100 Ω(我使用 500u Ω 电阻器作为 Rsns)
但实际上、驱动器会 在~ 12A 的电流下切断电流(短路保护)
使用 Excel 工作表设计计算器时出现问题
请提供建议