This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:TPS4811-Q1 短路保护

Guru**** 2478065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554875/tps4811-q1-tps4811-q1-short-circuit-protection

器件型号:TPS4811-Q1


工具/软件:

你好、团队  

我们 在新电路板中使用 TPS48110-Q1、我注意到计算 Riscp 的公式:

不正确(或者我只是错过了一些东西) :

我希望 此驱动器 在~ 8A 时能够保护过流、为此、我使用了 300K  作为 Riwrn  

此外、我希望这个驱动器将电流降低至~ 22A(短路保护)、我使用了上述公式、并得到 Riscp 的值为 100 Ω(我使用 500u Ω 电阻器作为 Rsns)  

但实际上、驱动器会 在~ 12A 的电流下切断电流(短路保护)  

使用 Excel 工作表设计计算器时出现问题  

请提供建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meori:

    您能否发送原理图进行审核?  

    首先、我注意到 RSNS 对于所测试的电流范围并不理想。 ISC 和 IOC 都将 V_WRN 设置为< 25mV。 这可能会使您更容易受到噪声的影响

    其次、通常当我看到这种情况时、您会因噪声而经历误跳闸。 您可以在 ISCP 和 CS-之间添加一个电容器来帮助消除该问题。 并增加 RSNS 值、以使 V_SNS_WRN 处于更好的范围内。 如果您已经有该电容器、请尝试将其增加到 10nF 或 100nF。  

    谢谢、  

    Sarah