This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800-Q1:EVM 中的输入电容

Guru**** 2480145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556507/tps4800-q1-input-capacitance-in-evm

器件型号:TPS4800-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我看到 EVM 电路板中有两个输入电容器 C2 和 C3、我想知道:

1.如果客户不在原理图上添加输入电容器,这可能有什么风险?

2.您看到其他客户没有在他们的应用中添加输入帽吗?

BRS。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    1.强烈建议在输入端使用大容量/去耦电容器。 这些电容器有助于滤除电压瞬态(防止电源骤降)并提高 EMI 性能。 缺少输入电容可能会影响器件行为。  

    2.不、客户通常不考虑建议的输入电容。

    谢谢、

    Rishika Patel