This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:在 DCM 模式下、电感器电流显示为负值

Guru**** 2480735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556603/tps54160-in-dcm-mode-the-inductor-current-shows-a-negative-value

器件型号:TPS54160


工具/软件:

尊敬的专家:

在传统 DCM 模式下、电感器电流应达到 0、不应具有负值。 目前、我们的测试符合规格、电感器电流将为负值。 这是正常的吗? 我想问一下是什么导致这个电感器电流达到负值。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin  

    在 DCM 下、在功率电感器和寄生电容之间的谐振期间、电感器电流可能会略微降至 0A 以下  

    - EL