主题中讨论的其他器件:TPS7A4101、 TPS7A4001
工具/软件:
这似乎是一个非常独特的工作规格 (0°C 至+125°C)。
这只是一个非常保守的过时规格吗? 我无法理解如何将此器件用于任何仅在低至 0°C 时有用的应用。
我想我在这里遗漏了一些东西...
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 Aaron!
我的应用是 48VDC 高空作业平台升降机。
工作环境要求为–40°C 至+85°C。 系统电压标称值为 48VDC、最大值为 53VDC。
我只需要 30mA 加上一点安全裕度、就可以为 Wurth Electronics 制造的 9V 至 30V 直流 CAN 控制型继电器供电。
我们希望调节为 24VDC、以更大限度地减少压降和发热:
https://www.we-online.com/files/pdf1/we-ics-datasheet-iccs-can-micro.pdf
感谢您为我寻找可行的解决方案!
Marc
嗨、Marc、
TPS7A4001DGNR 是可在低至–40°C 的温度下运行的理想选择。 它可以在 30mA 处进行从 53V -> 24V 的转换、但考虑到热阻、可能会运行得有点热。 通过在布局布线上使用更多铜材来将有效 RthetaJA 数字从 66.7C/W 降至~45C/W、可以改善这一点 或者、您也可以使用 TPS7A4001 来调节 36V 等中间电压轨、然后再使用另一个 TPS7A4001(或 TPS7A4101)来调节 30V -> 24V 的电压。 这会将热量散发到两个器件上。
~ Aaron