This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317HV:工作温度仅降至 0°C?

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101, TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555704/lm317hv-operating-temperature-only-goes-down-to-0c

器件型号:LM317HV
主题中讨论的其他器件:TPS7A4101TPS7A4001

工具/软件:

这似乎是一个非常独特的工作规格 (0°C 至+125°C)。

这只是一个非常保守的过时规格吗? 我无法理解如何将此器件用于任何仅在低至 0°C 时有用的应用。

我想我在这里遗漏了一些东西...

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、这在使用了 20 多年的器件中很常见。 并非所有器件都具有低于 0C 的特性、尤其是当它们最初用于消费类应用时。 实际上、此器件很有可能在低于 0C 的情况下继续按预期运行。 然而、如果不进行表征、就很难判断预期的性能会发生何种变化。  

    如果您能告诉我您的转换要求、我可以看到是否有另一款符合要求的器件。  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron!

    我的应用是 48VDC 高空作业平台升降机。

    工作环境要求为–40°C 至+85°C。 系统电压标称值为 48VDC、最大值为 53VDC。

    我只需要 30mA 加上一点安全裕度、就可以为 Wurth Electronics 制造的 9V 至 30V 直流 CAN 控制型继电器供电。

    我们希望调节为 24VDC、以更大限度地减少压降和发热:

    https://www.we-online.com/files/pdf1/we-ics-datasheet-iccs-can-micro.pdf

    感谢您为我寻找可行的解决方案!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    此外、为了保持模拟功能、由于 EMI 和成本问题、我们不希望升压至 DC/DC。

    谢谢! Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marc、

    TPS7A4001DGNR 是可在低至–40°C 的温度下运行的理想选择。 它可以在 30mA 处进行从 53V -> 24V 的转换、但考虑到热阻、可能会运行得有点热。 通过在布局布线上使用更多铜材来将有效 RthetaJA 数字从 66.7C/W 降至~45C/W、可以改善这一点 或者、您也可以使用 TPS7A4001 来调节 36V 等中间电压轨、然后再使用另一个 TPS7A4001(或 TPS7A4101)来调节 30V -> 24V 的电压。 这会将热量散发到两个器件上。  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美的亚伦!

    这正是我们需要的、感谢您的帮助!