This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:输出 E 和 F 不生成脉冲。

Guru**** 2480745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556103/ucc28950-output-e-and-f-not-generate-pulses

零件号:UCC28950


工具/软件:

你好。  借助 webench 帮助利用电池设计新的电源系统。 我创建了原型板。 包含 webench 设计。 在低负载 (0.1A) 下输出调节良好、但增加负载不会在 OUTE 和 OUTF 引脚中启动输出脉冲。 然后输出 FET 不进行开关、仅内部 FET 二极管对输出进行整流。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_ucc28950_5F00_design_5F00_forum.pdf

此处是 Vout(黄色)、栅极 MOSFET E(蓝色)、栅极 MOSFET F(绿色)的输出、以及连接到漏极 MOSFET F 的变压器输出。输出 OUTE 和 OUTF 不会开始开关。

与 OUTE 和 OUTF 相同的输出位于 CS 引脚中。

当我尝试使用 https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-rlvLC7vkDZ/01.00.00.0E/SLUC222E.xlsx 计算值时 、得到了某些电阻的其他值。 但 webench 和 SLUC222E 之间存在很大不同 — 分频器 ADEL 和 ADELEF 连接到 CS 引脚(在 webench 和数据表中)、但在 SLUCC222E 中连接到 VREF。 什么是正确的? 我认为这里有任何问题、为什么输出 E 和 F 没有切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    如果您的查询将按照收到的顺序得到解答。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 OUTE 和 OUTF 中的脉冲存在部分问题 — DCIM 和接地之间的电阻过高。 当我将 DCIM 直接接地时、OUTE 和 OUTF 会生成脉冲。 但我的 问题:webench 和 SLUC222E 之间有很大不同 — 分频器 ADEL 和 ADELEF 连接到 CS 引脚(在 webench 和数据表中)、但在 SLUCC222E 中连接到 VREF。 什么是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当电阻分压器从 CS 更正为 ADEL 和 ADELEF 时、将使用自适应延迟。

    如果 ADEL 和 ADELEF 接地或电阻分压器、这将使用固定延迟方法、该方法在应用 slua560d 中使用、可在以下链接中找到。  它比使用自适应延迟方法容易得多。  我们 98%的客户都在使用这种设计技术。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

     

    此致、