This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:负电压输入

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750, TPS25947, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554684/tps24750-negative-voltage-input

器件型号:TPS24750
主题中讨论的其他器件: TPS25947LM5067

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我需要设计一个电路、输入信号可以是负电压、其最小值为–5V。

我认为、如果将 GND 引脚连接到–5V、就可以使用电子保险丝在这种情况下提供保护。

进行此配置是否有任何问题?



我意识到 TPS24750 不是 B2B FET 配置。

但是、如果使用 B2B FET 配置电子保险丝、是否存在任何问题?

系统映像如下所示。

此致、
Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya-San:

    这肯定不是我们器件的常见用例。 通常人们使用可支持负电源轨的热插拔器件。   

    我认为、如果我将 GND 引脚连接到–5V、在这种情况下可以使用电子保险丝进行保护。

    这只会使工作条件改变 5V、因此我没有看到任何正常运行的问题、但这个问题应该保持稳定、以防止器件在其他引脚上看到负电压。 背对背 FET 电子保险丝也不会有任何问题。 TPS25947 等器件具有反极性保护功能、因此应该更适合(即使 GND –5V 电源轨意外崩溃,也不会损坏)。

    如果您需要热插拔控制器的建议、请告诉我。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。

    如果您需要热插拔控制器建议、请告诉我。

    您能给我一些使用热插拔的建议吗?

    在我看来、大多数负热插拔控制器最大电压为 10V、因此很难实现。

    我想知道在我的例子中、热插拔与电子保险丝的优缺点。

    此致、
    Takuya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuya-San:

    我正在添加我的同事、他们比我更了解热交换控制器。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您添加您的同事。

    如果您准备就绪、我想了解使用热插拔的解决方案。

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用带有 VCC 引脚的 LM6067、该引脚使用 LDO 单独供电。 需要 LDO、因为 LM5067 的最低工作电压为–9V。