This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69627-Q1:VSYNC 命令与数据表不匹配

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC69627-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555960/tlc69627-q1-vsync-command-does-not-match-datasheet

器件型号:TLC69627-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您可以在下面帮助解答 有关 TLC69627-Q1 的两个问题吗? 谢谢。

1)      SPI 通信 菊花 链上有 2 个器件。    向  第一个 器件发送 VSYNC 后、    这 两个 器件的输出    如 下图所示、 手写字 为 0x55B1 、    与    数据表的说明 (55B0h) 不匹配。 您能帮助解释一下吗?  

2) 在 chip_en=1 且 发送 SYNC 后、器件无法      从 待机状态进入正常状态。 寄存器 DEV_MODE 的输出为 0x1、这意味着器件仍处于待机模式。 如何  解决 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    由于这是一款受限发布的器件、 因此我们无法在这个公共 E2E 论坛上披露大量信息。 我已经向你发送了一个友谊请求。 请接受。 我将通过私人聊天向您发送我的电子邮件地址、让我们通过电子邮件继续讨论 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我已经接受了你的友谊请求。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我已经通过私人聊天向您发送了我的电子邮件地址。 请给我发送一封电子邮件 然后、让我们通过电子邮件继续讨论 感谢您的理解。

    此致、

    Steven