请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC69627-Q1工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
您可以在下面帮助解答 有关 TLC69627-Q1 的两个问题吗? 谢谢。
1) SPI 通信 菊花 链上有 2 个器件。 向 第一个 器件发送 VSYNC 后、 这 两个 器件的输出 如 下图所示、 手写字 为 0x55B1 、 与 数据表的说明 (55B0h) 不匹配。 您能帮助解释一下吗?
2) 在 chip_en=1 且 发送 SYNC 后、器件无法 从 待机状态进入正常状态。 寄存器 DEV_MODE 的输出为 0x1、这意味着器件仍处于待机模式。 如何 解决 ?