This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:电感器值选择 — WEBENCH 设计中的差异

Guru**** 2480905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555831/tps552882-inductor-value-selection---discrepancy-in-webench-design

部件号:TPS552882


工具/软件:

我正在按照以下要求设计功率调节:
输入:3V 至 7.5V

输出:5V @5A 最大值(但通常小于 1A)

用户首选频率:250kHz

当我将设计要求输入 WEBENCH 并生成 TPS552882 的设计时、建议使用 3.3uH 的电感值、2.7μH 的- 4.05μH 建议范围。

但在数据表的第 8.2.2.8 节中、它断言“内部电流环路使用内部补偿、要求电感值必须大于 1.2/f SW。“ 建议的电感值似乎违反了此要求、需要 fSW =~360kHz 才能满足要求、或将电感值更改为 4.8uH。 顺便说一句、我在数据表的其他任何位置都没有发现提到此要求。

如果在 WEBENCH 上、我将用户首选频率设置为 400kHz、则建议的电感值应在 2.2uH 范围内、再次违反 fSW 规则。

这实际上是对内部内部电流环路补偿的要求吗? WEBENCH 计算值是否可以按原样使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ole:

    不能违反 1.2/fsw 规则。 因此、对于 400kHz 的 fsw、我们建议至少使用 4.7uH 电感器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shipeng、

    建议使用 250kHz 至少 4.7uH 电感器是什么意思? 1.2/250kHz = 4.8uH、1.2/400kHz = 3uH。

    我假设 WEBENCH 的推荐值未能实现此限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ole:

    通常电感器具有 20%的容差、因此我们需要考虑最坏情况。 Webench 不考虑该规则。 很抱歉。