工具/软件:
我正在按照以下要求设计功率调节:
输入:3V 至 7.5V
输出:5V @5A 最大值(但通常小于 1A)
用户首选频率:250kHz
当我将设计要求输入 WEBENCH 并生成 TPS552882 的设计时、建议使用 3.3uH 的电感值、2.7μH 的- 4.05μH 建议范围。
但在数据表的第 8.2.2.8 节中、它断言“内部电流环路使用内部补偿、要求电感值必须大于 1.2/f SW。“ 建议的电感值似乎违反了此要求、需要 fSW =~360kHz 才能满足要求、或将电感值更改为 4.8uH。 顺便说一句、我在数据表的其他任何位置都没有发现提到此要求。
如果在 WEBENCH 上、我将用户首选频率设置为 400kHz、则建议的电感值应在 2.2uH 范围内、再次违反 fSW 规则。
这实际上是对内部内部电流环路补偿的要求吗? WEBENCH 计算值是否可以按原样使用?