This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:系统设计:TPS65988DH、BQ25720 &DisplayPort 交替模式

Guru**** 2481035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26744E-Q1, TPS25763-Q1, BQ25720, TPS65988, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1555249/tps65988-system-design-tps65988dh-bq25720-displayport-alt-mode

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:BQ25720、TPS25763-Q1、TPS26744E-Q1 TPS65987、

工具/软件:

您好:

我们的新设计使用两个带有 TPS65988DH BQ25720 的 USB-C 端口、实现高达 100W 的 PD。 我们的系统包含一个 SOC、将 一个 RRC2040-2 智能电池和两个 USB1046A-DCIRNQ 用于 DisplayPort 交替模式。 TPS65988DH 使用 PP_EXT 接收电源、并使用 PP_HV 为外设提供 5V 电压。

1.组件选择和“不推荐用于新设计“

鉴于 TPS65988 “不推荐用于新设计“、我们正在重新评估我们的元件选择。 TPS25763-Q1 TPS26744E-Q1 是否适合替代我们的双端口 100W PD DisplayPort 交替模式应用? TPS26744E-Q1 是一款双端口控制器。 您能否确认它支持 PD 接收端/发送端和 DisplayPort 交替模式? 这些较新的器件是否可以充当 I2C 主器件来管理电池充电器、或者我们是否需要专用的低功耗微控制器?

2.电源管理和 I2C 问题

我们会遇到一个高浪涌电流、在 PD 合约建立后、SOC 启动时会触发 PC 的电流限制、因为 PP_EXT 不限制电流。 BQ25720 需要主机设置电流限制、但在此事件期间、我们的主机处于断电状态。

我们希望使用 TPS65988DH 作为 I2C 主器件来直接命令 BQ25720。 但是、我们无法 TPS65988DH 应用程序自定义工具(固件 TPS65987_88_F707_10_10.bin)中找到“I2C 主器件配置“选项。 我们需要知道此固件中是否隐藏或不支持此功能。

RRC2040-2 智能电池通过自动设置所需的充电器电流来使此情况复杂化、因此我们需要CHARGER_MODEBatteryMode()寄存器中禁用它。 BQ25720BatteryStatus() 在 0x16 时也不对其做出响应、这表明可能需要一个单独的常开型主机来实现安全充电。

3. FTDI 枚举调试

我们有一个  TPS65988DH.GPIO2 控制的 USB3740B-AI2-TR 多路复用器(映射到“端口 1 UFP DFP 反相事件“低电平= UFP、高电平= DFP)。  通过此多路复用器连接的 USB FTDI FT4232HQ 会在连接时或在 PSU 连接到另一个 USB 端口时进行三次枚举。 我们需要帮助了解原因和正确的配置。

感谢您的帮助。 我们期待着您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您联系我们!

    1.你的理解是正确的。 不建议将 TPS65988DH 用于新设计。 遗憾的是、目前我们的产品系列没有直接的替代产品。 最新的器件是 TPS65988DK、不建议在新设计中使用该器件、因为它不符合最新的 USB IF 合规性标准。  

    提到的器件 (-Q1) 都是我不熟悉的汽车器件。  

    2. GUI 6.1.4 支持此功能。 需要在设置中启用 I2C 事件表(请参阅下文)。

    3.不幸的是,我无法在这里确定根本原因。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的留言。

    1. 我们选择 TPS65988DH、因为它是 双角色 USB-C PD 控制器、支持交替模式和 BC1.2。 我们没有尝试 TPS65988DK、因为我认为它适用于 Thunderbolt 4、不支持 BC1.2。
      尽管 TPS26744E-Q1 是汽车级器件、但它是否适用于我们的应用?

    2. 我在中看不到“I2C Master Configuration“选项 展示了 I2C 控制器事件表  选项已启用


    3. 我将对此进行进一步调查
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    1.您的理解正确、因为 TPS65988DK 不支持 BC1.2。  

    尽管 TPS26744E-Q1 是汽车级器件、它是否适用于我们的应用?
    [/报价]

    我与我们的汽车团队确认、该器件未针对 DRP 应用进行优化。 它主要用于仅供电方应用。  

    2.您在打开新项目时似乎选择了“标准“模板。 请选择“Advanced"以“以查看完整的寄存器视图。  

    此致、  

    Aya Khedr