主题中讨论的其他器件:BQ25720、TPS25763-Q1、TPS26744E-Q1 、 TPS65987、
工具/软件:
您好:
我们的新设计使用两个带有 TPS65988DH 和 BQ25720 的 USB-C 端口、实现高达 100W 的 PD。 我们的系统包含一个 SOC、将 一个 RRC2040-2 智能电池和两个 USB1046A-DCIRNQ 用于 DisplayPort 交替模式。 TPS65988DH 使用 PP_EXT 接收电源、并使用 PP_HV 为外设提供 5V 电压。
1.组件选择和“不推荐用于新设计“
鉴于 TPS65988 “不推荐用于新设计“、我们正在重新评估我们的元件选择。 TPS25763-Q1 或 TPS26744E-Q1 是否适合替代我们的双端口 100W PD DisplayPort 交替模式应用? TPS26744E-Q1 是一款双端口控制器。 您能否确认它支持 PD 接收端/发送端和 DisplayPort 交替模式? 这些较新的器件是否可以充当 I2C 主器件来管理电池充电器、或者我们是否需要专用的低功耗微控制器?
2.电源管理和 I2C 问题
我们会遇到一个高浪涌电流、在 PD 合约建立后、SOC 启动时会触发 PC 的电流限制、因为 PP_EXT 不限制电流。 BQ25720 需要主机设置电流限制、但在此事件期间、我们的主机处于断电状态。
我们希望使用 TPS65988DH 作为 I2C 主器件来直接命令 BQ25720。 但是、我们无法在 TPS65988DH 应用程序自定义工具(固件 TPS65987_88_F707_10_10.bin)中找到“I2C 主器件配置“选项。 我们需要知道此固件中是否隐藏或不支持此功能。
RRC2040-2 智能电池通过自动设置所需的充电器电流来使此情况复杂化、因此我们需要CHARGER_MODE在BatteryMode()寄存器中禁用它。 BQ25720BatteryStatus() 在 0x16 时也不对其做出响应、这表明可能需要一个单独的常开型主机来实现安全充电。
3. FTDI 枚举调试
我们有一个 由 TPS65988DH.GPIO2 控制的 USB3740B-AI2-TR 多路复用器(映射到“端口 1 UFP DFP 反相事件“低电平= UFP、高电平= DFP)。 通过此多路复用器连接的 USB FTDI FT4232HQ 会在连接时或在 PSU 连接到另一个 USB 端口时进行三次枚举。 我们需要帮助了解原因和正确的配置。
感谢您的帮助。 我们期待着您的指导。