请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73606工具/软件:
你好
我在设计中使用 LM73606 器件。 我通过外部 LDO 将带有上拉电阻的 PGOOD 连接到 5V。
我看到的是 1.05 输出、但 PGOOD 为 0V。 问题可能是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.