This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:LM73606

Guru**** 2480825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556120/lm73606-lm73606

器件型号:LM73606


工具/软件:

你好

我在设计中使用 LM73606 器件。 我通过外部 LDO 将带有上拉电阻的 PGOOD 连接到 5V。

我看到的是 1.05 输出、但 PGOOD 为 0V。 问题可能是什么?

e2e.ti.com/.../LM73606RNPR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请确保输出电压正确并且不会振荡。

    请尝试减小反馈分压电阻器的阻值。

    作为实验、请尝试短接顶部反馈电阻器。

    确保没有任何因素将 PG 引脚短接至地、并且上拉电源正确。

    谢谢